- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Schaltfläche zum Öffnen eines Dialogfelds konfigurieren
Für die Anzeige eines Dialogfelds zur Laufzeit muss ein anderes Objekt eine bestimmte Methode aufrufen.
Voraussetzungen
- Erstellen Sie eine Schaltfläche. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt von einem Typ erstellen.
- Erstellen Sie einen Dialogfeldtyp. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
- So konfigurieren Sie eine Schaltfläche zum Öffnen eines Dialogfelds
- Wählen Sie in derProjektansichtein Schaltflächenobjekt aus.
- Wählen Sie unterEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Optionund wählen Sie .
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen dem ArgumentDialogfeldund einemDialogfeld (type).Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben