- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Sichere Verbindung zwischen Webpräsentationsmodul-Client und Server erstellen
Für die Erstellung einer sicheren HTTPS-Verbindung zwischen dem Web-Präsentationsmodul-Client und dem Server sind Zertifikate erforderlich. Sie können Ihre eigenen Zertifikate erstellen und verwenden.
FactoryTalk Optix
generiert Zertifikatdateien, wenn Zertifikatsdatei
und Private Schlüsseldateien
leer sind. Sie können Zertifikatdateien generieren oder suchen und dann in das Objekt WebPresentationEngine
und den für den Aufbau der sicheren Verbindung zu verwendenden Browser hochladen.Weitere Informationen zur Konfigurierung des Objekts
WebPresetationEngine
finden Sie unter Präsentationsmodule konfigurieren.- Konfigurieren Sie den Hostnamen für das Web-Präsentationsmodul, der der Name des Hostcomputers ist, sodass dieser mit dem Hostnamen im Zertifikat übereinstimmt:
- Wählen Sie inProjektansichtdas ObjektWebPresentationEngineaus.
- Geben Sie inEigenschafteninHostnameden Namen des Hostcomputers ein.TIPP: Der Name im Browserzertifikat muss mit dem Hostnamen im Web-Präsentationsmodul übereinstimmen.
- Geben Sie die IP-Adresse ein, es sei denn, Sie emulieren von Ihrem lokalen Computer aus. Wenn Sie von Ihrem lokalen Computer aus emulieren, geben Sie inIP-Adresseden Wert0.0.0.0ein.
- Wählen Sie inProtokolldie Optionhttpsaus.
- Geben Sie inPortdie Portnummer ein.
- Wählen SieAuf Emulator ausführenaus, um das Projekt auf dem Emulator auszuführen und die Webverbindung herzustellen, mit der die Zertifikatdateien erstellt werden.
- Kopieren und speichern Sie die Zertifikatdateien an einem bekannten Speicherort:
- Öffnen Sie den Dateiexplorer.
- Für die Navigation zum App-Datenbereich geben Sie%appdata%ein und drücken dieEingabetaste.
- Für die Navigation durch die vom Emulator erstellte Ordnerstruktur für Zertifikatdateien wählen Sieaus.
- Wählen Sie Ihr Projekt aus.
- Wählen SieApplicationFilesaus.
- Kopieren und fügen Sie die .der- und .pem-Dateien an einem bekannten Speicherort ein.
- Bei noch ausgewähltemWebPresentationEngineladen Sie die Zertifikatdateien inEigenschaftenhoch:
- Wählen Sie inZertifikatdateidie OptionDURCHSUCHENaus und navigieren Sie für die Auswahl der .der-Zertifikatdatei zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei gespeichert haben. Wählen Sie hierImportierenDateiund danachAuswählenaus.
- Wählen Sie inPrivate Schlüsseldateidie OptionDURCHSUCHENaus und navigieren Sie für die Auswahl der .pem-Zertifikatdatei zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei gespeichert haben. Wählen Sie hierDatei importierenund dannAuswählenaus.
- Wählen Sie jetzt für den Neustart des EmulatorsAuf Emulator ausführenaus. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Verbindung mit der richtigen Instanz des Webservers herstellen.
- Exportieren und Installieren des Browserzertifikats:
- Wählen Sie in der Adressleiste der hergestellten BrowserverbindungNicht sicheraus.
- Wählen Sie inInfonebenIhre Verbindung mit der Website ist nicht sicherdie Option>und anschließendZertifikat anzeigenaus.
- Wählen Sie imZertifikats-Viewer (Ihr Computername)die OptionDetailsund anschließendExportierenaus.
- Wählen Sie die .der-Datei aus, die vor der Dateierweiterung .der Ihren Computernamen enthält.
- Navigieren Sie zu einem Speicherort, den Sie sich merken können, und wählen SieSpeichernaus.
- Navigieren Sie zum Speicherort und doppelklicken Sie auf die .der-Datei.
- Wählen Sie für die Installation des Zertifikats für den Browser inZertifikatdie OptionZertifikat installierenaus.
- Lassen SieAktueller Benutzerausgewählt und wählen SieWeiteraus.
- Wählen SieAlle Zertifikate im folgenden Speicher platzierenund danachDurchsuchenaus.
- Wählen Sie inZertifikatspeicher auswählendie OptionVertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellenund danachOKaus.
- Wählen Sie inAssistent für den Abschluss des Zertifikatimportsdie OptionWeiterund dannFertigstellenaus.
- Wenn der Import erfolgreich war, wählen Sie zweimalOKaus.
- Für den Aufbau Ihrer Internetverbindung zum Server geben Sie im Browserhttps:\\hostname:portein. Beispiel: Geben Sie für den Emulatorhttps:\\(computername):8080ein.
Verbindung
Polygon
Rückmeldung geben