- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Array-Editor
Mit einem Array-Editor ändern Sie die Werte von Array-Variablen.
Array-Editor

Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | ![]() Hinzufügen | Fügt einem uneingeschränkten Array eine Zelle hinzu. |
![]() | Löschen | Entfernt aus einem uneingeschränkten Array eine Zelle. |
![]() | Array-Zellenspalte | Listet Array-Zellen auf. |
![]() | Array-Wertespalte | Listet bearbeitbare Array-Zellenwerte auf.
TIPP:
Wenn das Array Farben auflistet, können Sie die Farbvorschau auswählen und dort den Farbwähler öffnen. Sie können in Zellenwerten dynamische Links erstellen und den Index des übergeordneten Arrays dynamisch machen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen. |
![]() | Schaltfläche Anwenden | Übernimmt Änderungen der Array-Werte und schließt danach den Editor. |
![]() | Schaltfläche Abbrechen | Bricht die Änderung der Array-Werte ab und schließt den Editor. |
![]() | Schaltfläche In Registerkarte öffnen | Öffnet den Array-Editor im mittleren Fensterbereich. |
Array
Array-Editor
Rückmeldung geben