- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Bildschirme basierend auf Werten ändern
Anzeige verschiedener Bildschirme basierend auf dem Wert einer Variable oder eines Tags. Beispiel: Anzeige eines Bildschims, wenn ein Tank einen bestimmten Füllstand überschreitet.
Während der Laufzeit aktualisiert die Beispielanwendung:
- den Wert des Controller-Tags bzw. der Modellvariablen, wenn der Benutzer einen anderen Bildschirm auswählt
- den angezeigten Bildschirm, wenn sich das Controller-Tag bzw. die Modellvariable ändert
Anwendungsbeispiel


NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ChangeScreens.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben