OPC UA-Methode erstellen

OPC UA-Methode erstellen

Erstellen Sie eine OPC UA-Methode mit anschließender Bearbeitung des Codes in einem externen Code-Editor.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So erstellen Sie eine OPC UA-Methode
  2. Klicken Sie im Fensterbereich mit der rechten Maustaste auf
    NetLogic
    und wählen Sie dann
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die von Ihnen erstellte
    LaufzeitNetLogic
    und wählen Sie danach
    Neu
    Methode
    aus.
    Der externe Code-Editor wird geöffnet. In die NetLogic wird der folgende Code eingefügt:
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (Optional) Benennen Sie die Methode in C# um.
Entwickeln Sie den Code der Methode.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal