- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Dropdown-Schaltfläche konfigurieren
Konfigurieren Sie ein
Dropdown-Schaltfläche
-Objekt, indem Sie es mit einem Container-Objekttyp verknüpfen.- Erstellen Sie in derProjektansichteinen Container-Objekttyp, der angezeigt wird, wenn Sie die Dropdown-Schaltfläche auswählen.Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.Erstellen Sie zum Beispiel einen Bereichstyp.
- Klicken Sie inProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie .
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftBereichund dem Container-Objekttyp.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Dropdown
Dropdown-Schaltfläche
Rückmeldung geben