- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Bereich zu einer Variable hinzufügen
Fügen Sie minimal und maximal zulässige Werte zu numerischen Variablen hinzu. Grenzwerte erzwingen ein bestimmtes Verhalten, wenn der Wert außerhalb des Bereichs der Grenzwerte liegt.
- Wählen Sie inProjektansichteine Variable.
- Klicken Sie im FeldEigenschaftenmit der rechten Maustaste auf den Namen der numerischen Variable und wählen Sie aus.
- Geben Sie unterEURangeFolgendes an:
- Niedrig-Grenzwert. Den Niedrig-Grenzwert des Variablenwerts
- Hoch-Grenzwert. Den Hoch-Grenzwert des Variablenwerts
- Beschränken. BeiWahrwerden die Werte für die Variable auf den Niedrig- und Hoch-Grenzwert beschränkt.
Bereich
Rückmeldung geben