- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Adressleiste hinzufügen
Fügen Sie eine Adressleiste für das Objekt
Webbrowser
hinzu.
TIPP:
Die Adresse, die Sie eingeben, muss mit dem Protokoll beginnen. Zum Beispiel
https://rockwellautomation.com
Voraussetzungen
- So fügen Sie eine Adressleiste hinzu
- Erstellen Sie in derProjektansichteinWebbrowser-Objekt.
- Erstellen Sie ein ObjektBearbeitbare Beschriftung.
- Erstellen Sie eine Variable vom Datentyp String.Weitere Informationen finden Sie unter Variablen.
- (Optional) Bestimmen Sie die Startseite durch Eingabe einer Webadresse als Variablenwert.Geben Sie beispielsweisehttps://www.rockwellautomation.comein.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen derText-Eigenschaft des ObjektsBearbeitbare Beschriftungund der Variablen.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftURLdes ObjektsWebbrowserund derText-Eigenschaft vonBearbeitbare Beschriftung.Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Adresse
Rückmeldung geben