OPC UA-Methode erstellen, die von einem externen OPC UA-Client aufgerufen werden kann

OPC UA-Methode erstellen, die von einem externen OPC UA-Client aufgerufen werden kann

Erstellen Sie eine OPC UA-Methode, die von einem externen OPC UA-Client aufgerufen werden kann, und bearbeiten Sie dann den Code in einem externen Code-Editor.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So erstellen Sie eine OPC UA-Methode, die von einem externen OPC UA-Client aufgerufen werden kann
  2. Erstellen Sie einen Objekttyp. Weitere Informationen finden Sie unter Objekttyp erstellen.
  3. Klicken Sie im Fensterbereich mit der rechten Maustaste auf den Objekttyp und wählen Sie
    Benutzerdefiniertes Verhalten hinzufügen
    .
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekttyp und wählen Sie
    Mit .NET-Code-Editor (extern) bearbeiten
    .
    Der externe Code-Editor wird geöffnet. In die NetLogic wird der folgende Code eingefügt:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
Arbeiten Sie die Methode im Code-Editor aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal