- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
NuGet-Pakete in Visual Studio Code installieren
Installieren Sie NuGet-Pakete mit der NuGet Gallery-Erweiterung.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio Code als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So installieren Sie NuGet-Pakete in Visual Studio Code
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Installieren Sie im Visual Studio Code die NuGet Gallery-Erweiterung NuGet Gallery – Visual Studio Marketplace.
- Installieren Sie in NuGet Gallery die erforderlichen NuGet-Pakete.
- Speichern Sie die DateiCSPROJ.
- Kompilieren Sie das Projekt.
Rückmeldung geben