- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
NetLogic bearbeiten
Ändern Sie den NetLogic-Code mit Hilfe eines externen Code-Editors.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So bearbeiten Sie eine NetLogic
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf ein NetLogic-Objekt.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Bearbeiten Sie im externen Code-Editor den NetLogic-Code und speichern Sie die Datei.TIPP:Sie können benutzerdefinierte Methoden bereitstellen, indem Sie solche Deklarationen hinzufügen:[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Rückmeldung geben