Plug-in-Module

Die 2080-Plug-In-Module sind mit dem
Micro800
-Controller verbunden und erweitern so dessen Fähigkeiten, ohne dabei den Platzbedarf des Controllers zu erhöhen. Verwenden Sie Plug-Ins, um zusätzliche E/A, Kommunikationsmöglichkeiten, Speichersicherung und spezielle Funktionen hinzuzufügen.
Die
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller unterstützen Plug-In-Module. Sie können konfigurieren, ob ein Controller-Fehler generiert werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
Das folgende Bild zeigt eine
Micro870
L70E-Controller-Konfiguration mit drei Plug-In-Modulen. Verwenden Sie die PLUGIN_INFO-Anweisung, um zu überprüfen, ob ein Plug-In-Modul vorhanden ist.
Micro870 L70E-Controller-Konfiguration mit drei Plug-Ins
Nach der Verbindung eines Plug-in-Moduls mit dem Controller:
  • Im
    Projekt-Organizer
    wird der
    <plug-in-catalog-number>
    -Knoten unter dem
    E/A-Konfigurationen
    Plug-in
    erstellt. Um die Seite
    <plug-in-catalog-number>
    zu öffnen, doppelklicken Sie auf den Knoten
    <plug-in-catalog-number>
    .
  • Wählen Sie auf der Seite
    <plug-in-catalog-number>
    einen Knoten aus, um die entsprechende Seite zu öffnen und die Plug-In-Einstellungen zu konfigurieren.
Unterstützte 2080-Plug-in-Module
Katalognummer
Typ
Beschreibung
2080-IF2
Analog
2-Kanal-Spannung/Strom-Eingang
2080-IF4
Analog
4-Kanal-Spannung/Strom-Eingang
2080-OF2
Analog
2-Kanal-Spannung/Strom-Ausgang
2080-RTD2
Analog
2-Kanal-Widerstandstemperaturdetektor
2080-TC2
Analog
2-Kanal-Temperaturmessgeber
2080-DNET20
Kommunikation
DeviceNet
2080-SERIALISOL
Kommunikation
Isolierter serieller RS232/485-Anschluss
2080-IQ4
Digital
4-Punkt-Digitaleingangsmodul
2080-IQ4OB4
Digital
8-Punkt-Digitalkombinationsmodul
2080-IQ4OV4
Digital
8-Punkt-Digitalkombinationsmodul
2080-OB4
Digital
4-Punkt-Digitalausgangsmodul
2080-OV4
Digital
4-Punkt-Digitalausgangsmodul
2080-OW4I
Digital
4-Punkt-Relaisausgangsmodul
2080-MEMBAK-RTC2
Spezialität
Speichersicherung und Echtzeituhr (RTC)
2080-SDMEMRTC-SC
Spezialität
MicroSD-Karte und RTC mit hoher Genauigkeit
Es ist kein
Allen-Bradley®
-Plug-in. Es ist von Rockwell Automation Encompass™ Product Partner-Spectrum Controls.
2080-MOT-HSC
Spezialität
Funktioniert im Modus Hochgeschwindigkeitszähler oder im Modus Bewegungsachsenrückmeldung
2080-TRIMPOT6
Spezialität
Analoger Trimpot-Eingang mit 6 Kanälen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal