Löschen eines Plug-in-Moduls von einem Controller
Beim Löschen eines Plug-in-Moduls werden auch die Eingangs- und Ausgangsvariablen aus der Controllerkonfiguration entfernt.
Aktualisieren Sie nach dem Löschen eines Plug-In-Moduls die Projektorganisationseinheiten, Interrupt-Definitionen, Modbus-Adressen-Mappings, MicroLogix-Mappings und DNP3-Mappings, die die Eingangs- und Ausgangsvariablen des Plug-In-Moduls verwenden.
So löschen Sie ein Plug-In-Modul aus dem Controller
- Wechseln Sie imProjekt-Organizerzu .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste unterPlug-Inauf das Modul und wählen Sie dannLöschenaus.
Nach dem Löschen eines Plug-In-Moduls ändern sich die Steckplatznummern anderer hinzugefügter Plug-In-Module nicht.
Rückmeldung geben