- Pagina di destinazione di FactoryTalk Optix
- Configurazione di FactoryTalk Optix Studio
- Configurazione di FactoryTalk Optix Runtime
- Entitlement di FactoryTalk Optix Runtime
Accesso a FactoryTalk Hub
Prima di accedere a FactoryTalk Hub, è necessario creare l'account MyRockwell registrando il proprio indirizzo e-mail sul sito Web MyRockwellAutomation se non si dispone ancora di un account. Quest'ultimo verrà utilizzato per accedere a FactoryTalk Hub.
NOTA:
Creare un account MyRockwell tramite il sito Web: https://www.rockwellautomation.com/account/
NOTA:
È possibile utilizzare le stesse credenziali sia per il sito Web myRockwellAutomation che per la Knowledge Base e il Portale Commerce.
- Accedere a FactorytalkHub.com per avviare FactoryTalk Hub.
- SelezionareACCEDIe accedere con il proprio account MyRockwell.
- Se non si dispone di un account MyRockwell, selezionareCrea account, inserire la propria e-mail, il nome, la posizione e la password, quindi selezionareInvia.Verrà inviata un'e-mail di verifica. Una volta verificato l'indirizzo e-mail, è possibile accedere con il nuovo account MyRockwell.
- La prima volta che si effettua l'accesso a FactoryTalk Hub, scorrere per leggere l'EULA di Rockwell Automation, quindi selezionareAccetta.Verrà chiesto di aggiungere un'organizzazione esistente o di creare una nuova organizzazione.
Fornire un feedback