Avvio a runtime
Se si avvia l'applicazione come servizio, Runtime viene avviato automaticamente, senza che sia necessario l'accesso dell'utente. In questo caso, non è possibile utilizzare un presentation engine nativo. Runtime funziona indipendentemente dal fatto che si disponga o meno di un'interfaccia utente, ad esempio nel caso di un gateway.
SUGGERIMENTO:
Vedere
Configurazione di un presentation engine
nella Guida in linea di FactoryTalk®Optix™
.Se l'applicazione non viene eseguita come servizio, è necessario effettuare il login per consentire l'avvio di Runtime.
- Dopo aver installato Strumenti di runtime, fare clic suConfiguraper avviarli e selezionareEsegui FactoryTalk Optix come servizio.
- Trasferire l'applicazione al dispositivo target.SUGGERIMENTO: Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
Fornire un feedback