Architettura di FactoryTalk Optix

In questa sezione vengono descritti i componenti di
FactoryTalk®Optix
.
L'architettura di
FactoryTalk®Optix
comprende:

Il sistema
FactoryTalk®Optix

  • FactoryTalk
    : Piattaforma di servizi online in cui è possibile accedere alle soluzioni SaaS (Software as a Service) basate sul cloud di Rockwell Automation per creare organizzazioni e progettare, costruire e mantenere le risorse.
    Le soluzioni SaaS basate sul cloud sono incluse in
    FactoryTalk®Hub
    sotto forma di riquadri. Quando un nuovo utente accede a
    FactoryTalk®Hub
    , gli verrà concesso un periodo di prova di 90 giorni per l'utilizzo di
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro.
  • FactoryTalk Optix Studio
    : Editor di progettazione installato localmente, disponibile senza costi.
    FactoryTalk®Optix
    Studio offre strumenti di editing per la progettazione di HMI. Non è richiesta alcuna attivazione né entitlement.
    SUGGERIMENTO:
    FactoryTalk®Optix
    Studio è anche noto come
    FactoryTalk®Optix
    Studio Standard.
    SUGGERIMENTO: Vedere Configurazione di FactoryTalk Optix Studio per installare
    FactoryTalk®Optix
    Studio.
  • FactoryTalk Optix Studio con un entitlement Pro
    : Editor di progettazione abilitato al cloud che può essere eseguito in un browser Web o come applicazione installata localmente.
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro richiede una sottoscrizione basato su un entitlement di utente.
    L'entitlement Pro consente l'attivazione di un editor basato su browser Web e fornisce supporto tecnico e funzionalità che richiedono unaconnessione cloud, come l'integrazione al repository del codice basato sul cloud, il controllo delle versioni ospitate nel cloud, il trasferimento remoto che richiede FactoryTalk Remote Access e la collaborazione multiutente.
    SUGGERIMENTO: Vedere Entitlement di FactoryTalk Optix Studio Pro per installare
    FactoryTalk®Optix
    Studio con un entitlement Pro.
    IMPORTANTE:
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro e Strumenti di
    FactoryTalk®Optix
    Runtime richiedono rispettivamente un entitlement che deve essere allocato a un'organizzazione.
    Gli entitlement di
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro vengono quindi assegnati agli utenti dell'organizzazione, mentre gli entitlement di Strumenti di runtime di
    FactoryTalk®Optix
    vengono quindi assegnati ai dispositivi in cui sono installati.
  • Applicazione FactoryTalk Optix
    : Comprende due componenti principali:
    • Progetto
      : Rappresenta il design e la configurazione dell'applicazione.
    • Runtime
      : L'ambiente di runtime in cui viene eseguita l'applicazione.
    FactoryTalk®Optix
    Studio consente di creare l'applicazione combinando il progetto con il Runtime appropriato. La scelta del runtime dipende dal dispositivo target, ad esempio x86 o ARM e dal sistema operativo, Windows o Linux.
  • Strumenti di runtime di FactoryTalk Optix
    : È necessario installare il pacchetto degli Strumenti di runtime sul dispositivo target per consentire la gestione dei diritti e il trasferimento dell'applicazione. Questo pacchetto include due componenti:
    • Servizio di aggiornamento dell'applicazione
      : Servizio in esecuzione in background che consente a
      FactoryTalk®Optix
      Studio di connettersi al dispositivo target e trasferire l'applicazione.
    • Entitlement Manager
      : Applicazione che gestisce gli entitlement di
      FactoryTalk®Optix
      .
    IMPORTANTE:
    Gli Strumenti di runtime sono già integrati in OptixPanels™ ed EEC (Embedded Edge Computes).
    È necessario scaricare, installare e attivare gli Strumenti di runtime per dispositivi Windows e Linux.
    SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni su questo argomento vedere Dimensionamento runtime i relativi sottocapitoli.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal