FactoryTalk Optix Studio
Scaricare
FactoryTalk®Optix Studio™
dal Pagina di destinazione di FactoryTalk Optix e installarlo. A questo punto è possibile iniziare a usarlo senza acquistare un entitlement.- Nella sezioneVersioni, selezionareDownload.SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere Pagina di destinazione di FactoryTalk Optix.
- Selezionare la casella di controllo accanto aFactoryTalk Optix Studioe, nell'angolo superiore destro, selezionare la prima istanza diScarica orain alto.
- Scorrere fino a leggere il Contratto di licenza con l'utilizzatore finale (EULA) e selezionareAccetta e scarica.L'avanzamento del download viene visualizzato inDownload manager.
- Al termine del download, nell'angolo inferiore sinistro, selezionare la freccia su per selezionareMostra nella cartella, quindi fare doppio clic sul file.exe.
- SelezionareAccetto il contrattoe completare la configurazione per installareFactoryTalk®Optix Studio™
FactoryTalk®Optix Studio™
è installato e pronto per l'uso.Fornire un feedback