Installare e configurare Visual Studio Code
Durante l'installazione di Visual Studio Code selezionare i componenti aggiuntivi per supportare più linguaggi di programmazione per abilitare l'implementazione di IntelliSense.
Per istruzioni su come installare Visual Studio Code, fare riferimento alla documentazione online.
- Dopo aver installato Visual Studio Code, passare al catalogo delle estensioni e aggiungere il supporto del linguaggio di programmazioneC#.SUGGERIMENTO: Per istruzioni su come aggiungere il supporto per i linguaggi di programmazione, fare riferimento alla documentazione online di Visual Studio Code.
- (Opzionale) Aggiungere il plug-in C# Snippets che fornisce alcuni strumenti rapidi per velocizzare la scrittura del codice.
- Per comunicare con un File Transfer Protocol (FTP) o altri dispositivi, ad esempio un lettore di codici a barre, potrebbe essere necessario installare altri pacchetti e un gestore di pacchetti, ad esempio la GUI di Gestione pacchetti NuGet.
Fornire un feedback