Strumenti opzionali per IntelliSense

FactoryTalk®Optix
permette di espandere le funzionalità, le proprietà e gli eventi di alcuni oggetti incorporati tramite IntelliSense: uno strumento NetLogic costituito da un ausilio per il completamento del codice C# reso disponibile tramite un editor, ad esempio Visual Studio o Visual Studio Code.
Installare e configurare Visual Studio o Installare e configurare Visual Studio Code sul proprio dispositivo.
IMPORTANTE: Sebbene sia possibile modificare un file oggetto offline utilizzando Blocco note++, gli accessori IntelliSense funzionano solo negli editor di Visual Studio o Visual Studio Code.
  1. Se si usa
    FactoryTalk®Optix
    versione 1.4.0 o successiva, installare .NET SDK nel dispositivo per abilitare l'installazione e l'implementazione di IntelliSense NetLogic.
    • Nel dispositivo di progettazione installare
      .NET SDK 8.0
      in base all'architettura del dispositivo.
    • Nel dispositivo in cui viene trasferita l'applicazione, installare
      .NET Runtime (Windows)
      in base alla versione del dispositivo.
    SUGGERIMENTO: Per istruzioni su come installare .NET SDK, vedere la documentazione online.
  2. Per modificare l'oggetto, in
    FactoryTalk®Optix Studio
    selezionare nella parte superiore della pagina.
    Verrà aperta una finestra di dialogo.
  3. Selezionare l’
    Editor di codice preferito
    : Visual Studio o Visual Studio Code.
  4. Nel pannello
    Vista progetto
    , passare a
    MainWindow
    e aggiungere un'
    Etichetta
    .
    Viene creata l'
    Etichetta1
    .
  5. Rinominare l'
    Etichetta1
    in
    MyLabel
    .
  6. Aggiungere una NetLogic di runtime o di fase di progettazione selezionando
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    o
    Nuovo
    NetLogic di progettazione
    a seconda di quando si desidera utilizzare la NetLogic: a runtime o in fase di progettazione.
    Viene creato un oggetto NetLogic (ad esempio, una NetLogic denominata
    RuntimeNetLogic1
    ) nel pannello
    Vista progetto
    sotto il progetto.
  7. Fare doppio clic sulla NetLogic
    NetLogicDiRuntime1
    .
    La NetLogic viene aperta nell'editor di codice.
  8. In Visual Studio o Visual Studio Code, in
    Insert code to be executed when the user-defined logic is started
    , immettere
    Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");
    .
  9. Premere
    Invio
    per aggiungere una nuova riga e iniziare a digitare
    myLabel.
    .
    IntelliSense richiede i metodi, le proprietà e gli eventi disponibili per
    myLabel.
    aprendo un menu a discesa.
  10. Selezionare il metodo, la proprietà o l'evento che si desidera aggiungere alla personalizzazione dell'
    Etichetta
    , insieme alla sintassi, al tipo di dati o agli argomenti correlati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal