Allocare un entitlement di FactoryTalk Optix Studio Pro all'organizzazione

Un entitlement appena acquistato può essere visualizzato dall'acquirente in
FactoryTalk®Hub
. Quindi, l'entitlement deve essere allocato all'organizzazione correlata, per essere reso disponibile anche ad altri utenti.
  1. Accedere a FactoryTalkHub.com per visualizzare il nuovo entitlement.
  2. Nella barra del titolo della pagina
    FactoryTalk®Hub
    , selezionare , quindi selezionare
    Visualizza entitlement
    .
    Il nuovo entitlement viene visualizzato in alto in
    Tutti gli entitlement
    sotto a
    Disponibili per l'assegnazione
    .
  3. Verificare che sia visualizzato il nome dell'organizzazione corretto sul lato destro della barra del titolo di
    FactoryTalk®Hub
    .
  4. Individuare l'entitlement che si desidera assegnare all'organizzazione e selezionare
    Alloca
    accanto alla riga dell'entitlement.
  5. Verificare che entitlement, organizzazione e quantità di entitlement allocati siano corretti, quindi selezionare
    Esamina allocazione
    .
    IMPORTANTE: Una volta allocato a un'organizzazione, non è possibile annullare l'allocazione di un entitlement.
  6. Quando richiesto, confermare l'allocazione.
    L'entitlement viene allocato all'organizzazione.
  7. Nell'angolo superiore sinistro della pagina Web di
    FactoryTalk®Hub
    , selezionare
    Home
    .
  8. Selezionare il riquadro
    FactoryTalk Optix
    .
  9. Nella parte superiore della pagina di destinazione di
    FactoryTalk®Optix
    , selezionare
    Entitlement
    .
  10. Nella pagina
    Entitlement
    , selezionare
    Entitlement dell'organizzazione
    .
Viene visualizzato l'entitlement allocato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal