Download e installazione di FactoryTalk Optix Runtime
Prima di installare Runtime, utilizzare la calcolatrice di Dimensionamento runtime per determinare la dimensione del pacchetto Strumenti di
FactoryTalk®Optix™
Runtime necessario.- IMPORTANTE:Gli Strumenti di runtime sono già integrati in OptixPanels™ ed EECM (Embedded Edge Compute Modules).È necessario scaricare, installare e attivare gli Strumenti di runtime per dispositivi Windows e Linux.
- A seconda del sistema operativo del dispositivo, Attivare un entitlement di FactoryTalk Optix Runtime nei dispositivi Windows o Attivare un entitlement di FactoryTalk Optix Runtime su dispositivi Ubuntu 22.
SUGGERIMENTO:
Per eseguire il rehosting di un
FactoryTalk®Optix™
Runtime, vedere Effettuare il rehosting di un entitlement di runtime nei dispositivi Windows o Effettuare il rehosting di un entitlement di runtime su dispositivi Ubuntu 22.04, a seconda del sistema operativo del dispositivo.È possibile avviare
FactoryTalk®Optix™
Runtime utilizzarlo senza alcun entitlement per due ore. Trascorso questo periodo di tempo, è necessario acquistare un entitlement e assegnarlo all'organizzazione.
IMPORTANTE:
Runtime è già integrato in OptixPanels™ ed EEC (Embedded Edge Computes).
È necessario scaricare, installare e attivare gli Strumenti di runtime per dispositivi Windows e Linux.
IMPORTANTE:
Se si disinstallano gli Strumenti di runtime, l'applicazione si riavvierà automaticamente al successivo accesso. Impossibile trasferire un'applicazione dopo la disinstallazione degli Strumenti di runtime in quanto la disinstallazione rimuove il Servizio di aggiornamento.
Fornire un feedback