Avviare FactoryTalk Optix Studio Pro

Una volta allocato un entitlement, è possibile avviare
FactoryTalk®Optix Studio
Pro dal desktop o da un browser Web, avendo le funzionalità Pro abilitate in entrambi i casi.
SUGGERIMENTO: È possibile utilizzare
FactoryTalk®Optix Studio
Pro se si dispone di un entitlement o se è stato concesso un periodo di prova di 90 giorni.
  • Avviare
    FactoryTalk®Optix Studio
    Pro dal desktop
    :
    SUGGERIMENTO: Nonostante l'icona dell'applicazione sul desktop rimanga invariata, le funzionalità Pro verranno visualizzate dopo il login utente valido e l'allocazione degli entitlement.
    1. Dal menu
      Start
      di Windows, iniziare digitando
      FactoryTalk Optix Studio
      oppure fare doppio clic sull'icona di
      FactoryTalk®Optix Studio
      sul desktop.
    2. Una volta aperta l'applicazione, se non è stato eseguito l'accesso, selezionare
      Accedi
      dalla barra superiore e accedere con le credenziali dell'account MyRockwellAutomation.
    3. Se sono state apportate modifiche agli entitlement mentre si lavora con
      FactoryTalk®Optix Studio
      , riavviare l'applicazione.
  • Avviare
    FactoryTalk®Optix Studio
    Pro da un browser Web
    :
    1. Accedere alla pagina di destinazione di
      FactoryTalk®Optix
      . Vedere Pagina di destinazione di FactoryTalk Optix.
    2. Eseguire l'autenticazione in base alle esigenze.
    3. Nella pagina di destinazione di
      FactoryTalk®Optix
      selezionare
      Apri nel browser
      .
      SUGGERIMENTO:
      Se non si dispone di un entitlement per
      FactoryTalk®Optix Studio
      Pro, si apre una finestra di dialogo indicante
      Entitlement richiesto
      .
      Completare
      Nome
      ,
      E-mail
      e
      Descrizione
      , quindi selezionare
      Invia
      .
      Quando viene approvata la richiesta, si riceverà un'e-mail che garantirà un entitlement di prova. L'approvazione può richiedere fino a 24 ore. È possibile scaricare e installare la versione desktop di
      FactoryTalk®Optix
      finché non sarà approvato l'entitlement di
      FactoryTalk®Optix
      Pro. Quando l'entitlement è disponibile, ripetere le operazioni descritte in precedenza.
    4. Selezionare
      Continua
      per avviare
      FactoryTalk®Optix Studio
      SUGGERIMENTO:
      Selezionare
      Annulla
      per mantenere aperta la pagina di destinazione di
      FactoryTalk®Optix
      .
      Per aprire automaticamente
      FactoryTalk®Optix Studio
      Pro dall'ultima sessione, selezionare l'avatar con le proprie iniziali nell'angolo superiore destro della pagina di destinazione, quindi in
      Impostazioni
      selezionare
      Apri automaticamente l'ultima area di lavoro utilizzata
      e selezionare
      Salva
      .
      SUGGERIMENTO: Una volta avviato una prima volta
      FactoryTalk®Optix Studio
      Pro da un browser, questo si avvia automaticamente alla successiva apertura della pagina di destinazione di
      FactoryTalk®Optix
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal