Meccanismo di licenza Call Home
Il meccanismo di licenza Call Home è costituito da uno schema di diritti disponibile solo per
FactoryTalk®Optix™
Runtime in esecuzione nei contenitori Docker.FactoryTalk®Optix™
Runtime può essere eseguito nei contenitori Docker di Ubuntu 22.04.Il numero di serie dell'entitlement viene inserito nel contenitore Docker come variabile di ambiente denominata
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Questa variabile attiva il meccanismo Call Home.Il flusso di entitlement avviene come segue:
- Il contenitore Docker chiama API Web entitlement specifiche per bloccare l'entitlement specificato.
- Se la richiesta di blocco ha esito positivo, il contenitore Docker aggiorna periodicamente il blocco dell'entitlement ogni 30 minuti.
- Il contenitore Docker sblocca l'entitlement al termine di Runtime, per renderlo disponibile per il rehosting.
SUGGERIMENTO:
Se il contenitore Docker non sblocca l'entitlement al momento della terminazione, procedere con un rehosting manuale. Questo scenario potrebbe verificarsi ogni volta che il runtime si arresta inaspettatamente.
Se il contenitore Docker esegue il rehosting dell'entitlement bloccato durante il runtime, quest'ultimo riceve una notifica di rehosting dopo il successivo aggiornamento del blocco dell'entitlement.
Un periodo di tolleranza di sette giorni inizia solo se la connessione con l'API Web entitlement viene persa dopo un blocco dell'entitlement.
Fornire un feedback