Più installazioni di FactoryTalk Optix Studio su un singolo dispositivo

Possono coesistere più versioni di installazione di
FactoryTalk®Optix Studio
su un singolo dispositivo: Le installazioni più recenti non sostituiscono automaticamente quelle più vecchie.
Un dispositivo può avere istanze multiple e simultanee di
FactoryTalk®Optix Studio
archiviate in cartelle separate denominate dal numero di versione nel repository
File di programmi
FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE: È possibile eseguire contemporaneamente più installazioni di
FactoryTalk®Optix Studio
.
Più interfacce di rete VPN vengono installate insieme alle relative installazioni di
FactoryTalk®Optix Studio
.
SUGGERIMENTO: Se si tenta di aprire lo stesso progetto in un'altra istanza di
FactoryTalk®Optix Studio
, viene visualizzato un avviso che impedisce di aprirlo:
Il progetto condivide lo stesso nome di un altro progetto attualmente aperto in un'altra istanza di FactoryTalk Optix Studio
.
  1. È possibile accedere a GitHub da ciascuna istanza di
    FactoryTalk®Optix Studio
    selezionando
    Impostazioni
    Controllo versione
    .
  2. Quando non è più necessaria un'istanza di
    FactoryTalk®Optix Studio
    , disinstallarla insieme alle relative interfacce di rete VPN.
  3. Durante l'installazione di una versione più recente di
    FactoryTalk®Optix Studio
    , una finestra di dialogo richiede di selezionare se sovrascrivere le installazioni precedenti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal