- Pagina di destinazione di FactoryTalk Optix
- Configurazione di FactoryTalk Optix Studio
- Configurazione di FactoryTalk Optix Runtime
- Entitlement di FactoryTalk Optix Runtime
Partecipare a un'organizzazione o crearne una in FactoryTalk Hub
FactoryTalk Hub richiede un'organizzazione per poter lavorare con un'applicazione.
Quando si seleziona il riquadro FactoryTalk Optix, viene visualizzato un simbolo
nell'angolo superiore destro del riquadro se non è selezionata alcuna organizzazione o se all'account non è consentito accedere a FactoryTalk Optix.

IMPORTANTE:
Se si utilizza
FactoryTalk Optix Pro
, è possibile configurare un'organizzazione anche per FactoryTalk Remote Access
. Per ulteriori informazioni su questo argomento, fare riferimento alla guida per l'utente di FactoryTalk Remote Access
.
SUGGERIMENTO:
Verificare di aver selezionato l'organizzazione corretta al momento dell'accesso a FactoryTalk Hub. Il nome dell'organizzazione viene visualizzato sul lato destro della barra del titolo di FactoryTalk Hub. Se si ha accesso a più organizzazioni, è possibile passare da una all'altra selezionando il nome dell'organizzazione.

L'utente che crea un'organizzazione diventa il proprietario e l'amministratore dell'organizzazione. Una società può essere associata a una o più organizzazioni i cui amministratori possono invitare gli utenti a partecipare. Una volta che un utente si unisce e seleziona un'organizzazione su FactoryTalk Hub, il lucchetto sul riquadro FactoryTalk Optix scompare e FactoryTalk Optix diventa accessibile attraverso il riquadro.
- Per creare un'organizzazione, nella barra del titolo della pagina di FactoryTalk Hub, selezionare
, quindi selezionare
Crea organizzazione. - Nella paginaImposta la tua organizzazione, compilare:
- Nome dell'organizzazione: Immettere il nome dell'organizzazione.
- Posizione: Immettere il percorso dell'organizzazione.
SUGGERIMENTO: Se si accede all'organizzazione con diritti di proprietario o amministratore, è possibile invitare altri utenti a partecipare all'organizzazione, assegnare utenti all'organizzazione e gestire le loro autorizzazioni. È anche possibile assegnare il ruolo di amministratore ad altri utenti.NOTA: È possibile allocare un entitlement da FactoryTalk Hub a un'organizzazione se si è il proprietario dell'entitlement senza essere anche il proprietario dell'organizzazione. Una volta che il proprietario ha allocato gli entitlement di Studio Pro e Runtime a un'organizzazione, qualsiasi utente che accede a tale organizzazione può assegnare autonomamente qualsiasi entitlement di Studio Pro e utilizzare qualsiasi codice entitlement di Runtime. - (Opzionale) Per specificare se si desidera che l'organizzazione sia visibile nell'elenco pubblico, selezionareMostra questa organizzazione nell'elenco pubblico e nei risultati di ricercaoppureNascondi questa organizzazione nell'elenco pubblico e nei risultati di ricerca, è necessario un codice invito perché i membri possano partecipare.NOTA: Gli amministratori devono approvare i nuovi membri che entrano a far parte di un'organizzazione pubblica.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare quali applicazioni FactoryTalk Hub sono visibili per l'organizzazione e i relativi membri.NOTA: Tutte le applicazioni sono visibili per impostazione predefinita.
- SelezionareCrea.Viene visualizzata una notifica indicante che l'organizzazione è stata creata correttamente.NOTA: Un entitlement di valutazione di 90 giorni viene creato automaticamente per la nuova organizzazione sia per FactoryTalk Studio Pro che per FactoryTalk Remote Access.
- Nell'angolo superiore sinistro della pagina FactoryTalk Hub, selezionareHome.SUGGERIMENTO: L'associazione dell'entitlement di prova richiede alcuni minuti, pertanto è possibile che sia ancora visualizzato
nei riquadri FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access. Aggiornare la pagina finché
scompare in tali riquadri.
- (Opzionale) Per invitare altri utenti a partecipare alla propria organizzazione:
- Nella barra del titolo della pagina FactoryTalk Hub, selezionare
, quindi selezionare
Invita utenti. - InInvita tramite e-mail, inRisorsa, selezionare la freccia in giù, quindi selezionareServizio: FactoryTalk Optix.
- InRuolo, selezionare la freccia giù, quindi selezionare il ruolo degli utenti che verranno aggiunti all'organizzazione.
- InE-mail, digitare gli indirizzi e-mail degli invitati, separando ogni invito con un punto e virgola.
- SelezionareInvia invito.SUGGERIMENTO: È possibile condividere un collegamento per invitare i destinatari a partecipare all'organizzazione invece di inserire risorsa e ruolo:
- Ino condividere un collegamento di richiesta congiunta, selezionareCopiaper copiare il collegamento.
- Incollare il collegamento in un messaggio di posta elettronica indirizzato agli invitati dell'organizzazione.
Fornire un feedback