- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Constructeur : PeriodicTask(action, periodMilliseconds, excutingNode)
Une tâche
PeriodicTask
exécute le code à intervalles réguliers.PeriodicTask(Action action, int periodMilliseconds, IUANode executingNode);
Arguments
- action(Action)
- Méthode ou expression lambda à exécuter.
- periodMilliseconds(int)
- Durée qui s’écoule pendant que la méthode ou l’expression lambda s’exécute.
- executingNode(IUANode)
- Nœud dans lequel le code s’exécute.
Exemple
La tâche
myPeriodicTask
exécute la méthode IncrementVariable()
chaque seconde (1 000 millisecondes). La méthode incrémente la valeur de la variable variable1
d’une unité chaque fois qu’elle s’exécute.public override void Start() { myPeriodicTask = new PeriodicTask(IncrementVariable, 1000, LogicObject); myPeriodicTask.Start(); } public override void Stop() { myPeriodicTask.Dispose(); } private void IncrementVariable() { variable1.Value = variable1.Value + 1; } private PeriodicTask myPeriodicTask;
CONSEIL:
Dans cet exemple, la méthode
IncrementVariable()
n’a pas d’argument PeriodicTask
, car la simplicité de son code ne nécessite pas l’annulation de la tâche.Fournir une réponse