- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Exécuter un NetLogic de conception
Exécutez des NetLogics de conception depuis
FactoryTalk Optix Studio
.Conditions préalables
Développez un NetLogic de conception. Consultez la rubrique Créer un NetLogic.
- Pour exécuter un NetLogic de conception
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le NetLogic de conception et sélectionnezExécuter.method_name
Fournir une réponse