- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer un NetLogic
Vous pouvez créer un NetLogic dans n’importe quel nœud du projet.
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud et sélectionnez une option :
- .
- .
Fournir une réponse