Créer l’interface d’application
Créez un bouton et une étiquette dont le texte sera modifié lorsque vous appuierez sur ce bouton.
- DansVue de projet, développezInterface utilisateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezTextesurRun Script.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezTextesurOriginal label text.
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Fournir une réponse