Créer une base de données

Vous devez ajouter une table au stockage de données avant de commencer à l’interroger.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Stockages de données
    , puis sélectionnez
    Base de données intégrée
    ou
    Base de données ODBC
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Tables
    , sélectionnez
    Add
    .
  3. Ajouter trois colonnes de table avec les types de données Int16, Int32 et Float :
    1. Sous la table créée, en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. En regard de la colonne, sélectionnez
      BaseDataType
      et sélectionnez
      Int16
      .
    3. En regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      .
    4. En regard de la colonne, sélectionnez
      BaseDataType
      et sélectionnez
      Int32
      .
    5. En regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      .
    6. En regard de la colonne, sélectionnez
      BaseDataType
      et sélectionnez
      Float
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal