Développer un formulaire de contact

Développez un formulaire de contact qui envoie des e-mails à une adresse prédéfinie.
Exemple d’application
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
ContactForm.zip
Conditions préalables
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal