- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Intégrer l’interface avec le NetLogic
Faites en sorte que le bouton déclenche la modification du texte de l’étiquette lorsque vous sélectionnez le bouton.
- DansVue de projet, sélectionnezBouton1.
- DansÉvénements, en regard deMouseClickEvent, sélectionnezet sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entrelabelNodeIdetÉtiquette1.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse