Intégrer l’interface avec les NetLogics

Intégrer l’interface avec les NetLogics

Intégrez les NetLogic avec l’interface de l’application.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    .
  2. Configurer le bouton Insérer des données aléatoires :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      InsertButton
      .
    2. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      Stockages de données
      BaseDeDonnéesIntégrée1
      EmbeddedDatabase1NetLogic
      InsertRandomValues
      .
  3. Configurer la requête d’affichage dans le bouton Étiquette :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      RunQueryButton
      .
    2. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      QueryResultLabel
      QueryResultLabelLogic
      RunQuery
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal