Développer une interface qui visualise une tâche périodique
Cette interface présente une tâche à long terme.
Exemple d’application

CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
PeriodicTaskVisualization.zipConditions préalables
CONSEIL:
Ne définissez pas le titre du projet sur
PeriodicTask
. Il s’agit d’un espace de noms réservé.- Pour développer le projet
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse