Modifier une image

Modifiez une image sur la zone de dessin pour modifier l’image qui apparaît dans l’objet image.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    MainWindow (type)
    pour ouvrir l’éditeur dans un onglet distinct.
  2. Dans la zone de dessin, double-cliquez sur l’image à modifier.
    NOTE: Vous pouvez également modifier une image à partir de
    Vue de projet
     : double-cliquez sur l’image dans
    Vue de projet
    pour ouvrir un onglet dans l’éditeur.
  3. Dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez l’image à afficher, puis choisissez
    Sélectionner
    .
    CONSEIL: Si l’image n’apparaît pas dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez
    Importer des fichiers
    et dans
    Importer des fichiers
    , sélectionnez l’image à importer, puis choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal