- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Tâche asynchrone
Créez une tâche asynchrone pour exécuter le code de manière asynchrone.
CONSEIL:
FactoryTalk Optix Studio
fournit des spécifications de classe C# qui exposent les constructeurs que vous pouvez utiliser pour créer des tâches asynchrones. Les constructeurs sont basés sur la classe .NET Framework C# System.Threading.Tasks.Task
, qui représente une tâche asynchrone. Reportez-vous à la rubrique Classe de tâche.Classes disponibles
Vous pouvez utiliser ces classes pour créer des tâches asynchrones :
- PeriodicTask
- Tâche qui exécute le code à intervalles réguliers.
- DelayedTask
- Tâche qui exécute le code après un délai.
- LongRunningTask
- Tâche qui nécessite une durée ou des ressources CPU importantes.
Fournir une réponse