- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Propriétaire de variable : accès direct à l’objet parent NetLogic
Chaque NetLogic affiche la variable
Owner
, qui représente le nœud parent du même NetLogic. Elle est utile pour accéder directement à ce nœud.Exemple
Cet exemple montre la valeur du nœud parent NetLogic
BrowseName
attribué à la variable de chaîne C# name
.string name = Owner.BrowseName;
Fournir une réponse