Créer un type de variable

Créer un type de variable

Créez un type de variable dans
Vue de projet
. Vous pouvez ensuite créer des variables du type de variable.
  • Dans
    Vue de projet
    , faites glisser une variable existante dans un dossier vers
    Vue de type
    .
    Le type de variable s’affiche dans
    Vue de type
    et dans le dossier
    Vue de projet
    qui porte le même nom que celui dans
    Vue de type
    .
    CONSEIL:
    (type)
    est ajouté à la variable dans
    Vue de projet
    et la variable d’origine que vous avez fait glisser depuis
    Vue de projet
    est désormais une instance de ce type.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal