Lire la valeur de sortie d’une méthode personnalisée

Lisez la valeur renvoyée par une méthode personnalisée définie dans un NetLogic.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques Méthodes personnalisées et NetLogic.
  1. Lire la valeur de sortie d’une méthode personnalisée
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet qui déclenchera la méthode.
    Par exemple, sélectionnez un objet Bouton.
  3. Dans
    Propriétés
    , associez un événement à la méthode personnalisée.
    Par exemple, associez la méthode personnalisée à l’
    Événement MouseClick
    de l’objet Bouton.
    Pour plus d’informations, consultez Ajouter une méthode à un événement existant.
  4. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet qui lira la valeur de sortie de la méthode.
    Par exemple, sélectionnez un objet Étiquette ou Zone de texte.
  5. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre la propriété qui lira la valeur de sortie de la méthode et l’argument de sortie de l’objet qui déclenche la méthode.
    Pour plus d’informations, consultez Créer des liens dynamiques.
    Par exemple, créez un lien dynamique entre la propriété
    Texte
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    ObjectTriggeringMethod
    EventHandler
    MethodsToCall
    MethodContainer
    #
    OutputArguments
    OutputArgument
    .
Cet exemple présente une méthode personnalisée qui ajoute deux nombres. L’objet Zone de texte affiche la valeur renvoyée.
Télécharger un exemple de projet :
ReadMethodOutputValue.zip.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.