Ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code

Ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code

Ajoutez une bibliothèque .NET tierce en modifiant le fichier projet
CSPROJ
.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio Code comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio Code
  2. Copiez l’assemblage .NET de la bibliothèque dans le dossier du projet
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  4. Dans Visual Studio Code, ouvrez le fichier projet
    CSPROJ
    .
  5. Ajoutez l'élément
    <Reference>
    suivant en tant qu'enfant de l'élément
    <ItemGroup>
    .
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> <Private>False</Private> </Reference>
    library
    Bibliothèque que vous souhaitez ajouter. Par exemple :
    MyLibrary
    path
    Chemin d’accès à la bibliothèque à partir de 1. Par exemple :
    ..\MyLibrary.dll
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>..\MyLibrary.dll</HintPath> <Private>False</Private> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
  6. Enregistrez le fichier
    CSPROJ
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal