Types de données OPC UA et de base de données ODBC

Mappage des types de données
Type de données
FactoryTalk Optix
Type de données SQL Server
Microsoft®
Type de données MySQL
Type de données renvoyé par une base de données SQL interrogée
Boolean
BIT
BIT(1)
Boolean
Integer
BIGINT
BIGINT
Int64
UInteger
BIGINT
BIGINT
Int64
octet
SMALLINT
SMALLINT UNSIGNED
Int16
SByte
SMALLINT
TINYINT
Int16
Int16
SMALLINT
SMALLINT
Int16
UInt16
INT
MEDIUMINT UNSIGNED
Int32
Int32
INT
INT
Int32
UInt32
BIGINT
BIGINT UNSIGNED
Int64
Int64
BIGINT
BIGINT
Int64
UInt64
BIGINT
BIGINT UNSIGNED
Int64
Float
REAL
FLOAT
Double
Double
FLOAT
DOUBLE
Double
DateTime
DATETIME
DATETIME(3)
DateTime
String
TEXT
TEXT
String
NodeId
VARBINARY (max)
BLOB
NodeId
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.