Créer un objet à partir d'un type

Créez un objet à partir d'un type. Le nouvel objet est automatiquement du même type.
  1. Dans
    Vue de type
    , double-cliquez sur le dossier contenant la catégorie d'objets.
  2. Faites glisser le type d'objet souhaité dans un dossier ou un objet d'
    Vue de projet
    .
Le nouvel objet apparaît dans
Vue de projet
et
(type)
est ajouté au nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.