Installer des packages NuGet dans Visual Studio
Installez les packages NuGet à l'aide du gestionnaire de packages NuGet.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour installer des packages NuGet dans Visual Studio
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Installez les packages NuGet nécessaires. Consultez la rubrique Installer et utiliser un package NuGet dans Visual Studio | Microsoft Docs
- Sélectionnez le projet pour ouvrir le fichierCSPROJ.
- Enregistrez le fichierCSPROJ.
- Compilez le projet.
Fournir une réponse