- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Intégrer l’interface avec le NetLogic
Faites en sorte que le bouton déclenche la modification du texte de l’étiquette lorsque vous sélectionnez le bouton.
- DansVue de projet, sélectionnezBouton1.
- DansÉvénements, en regard deMouseClickEvent, sélectionnezet sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entrelabelNodeIdetÉtiquette1.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse