Ajouter le sélecteur de couleur à votre application

Pour configurer une couleur personnalisée à appliquer aux objets graphiques dans l'
Application FactoryTalk Optix
, liez le widget
Sélecteur de couleur
à une propriété de feuille de style.
CONSEIL: Si vous sélectionnez la propriété
Couleur de texte
dans les propriétés globales d’une feuille de style, vous pouvez utiliser le widget
Sélecteur de couleur
pour modifier la propriété
Couleur de texte
de tous les objets graphiques du projet lors de l’exécution. Liez le
Sélecteur de couleur
à une propriété de la feuille de style.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Faites glisser le
    sélecteur de couleur
    à partir des
    bibliothèques de modèles
    dans un conteneur du dossier
    Interface utilisateur
    du volet
    Vue de projet
    . Une instance du widget s’affiche dans
    Vue de projet
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Lorsque l’objet
    Sélecteur de couleur
    est sélectionné, sélectionnez
    Définir un alias
    dans
    Propriétés
    sous
    Couleur
    .
  6. Sélectionnez la propriété de la feuille de style de l'interface utilisateur à lier au
    sélecteur de couleur
    .
  7. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.