Types d'identité utilisateur pour un client

Lorsqu'un client se connecte à un serveur, il transmet des informations qui permettent d'identifier l'utilisateur.
Les types d’authentification UA comprennent :
  • Jeton d'identité Anonyme
    . Aucune information n'est disponible sur l'utilisateur.
  • Jeton d'identité Nom d'utilisateur/Mot de passe
    . L'utilisateur est identifié par le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le client envoie le mot de passe utilisateur au serveur.
  • Certificat
    . L’utilisateur est identifié par un certificat X.509v3. Le client envoie au serveur une signature créée avec la clé privée associée au certificat.
    CONSEIL: Le certificat doit être installé et approuvé sur le serveur. Le
    Nom commun
    doit spécifier le nom de l’utilisateur pour se connecter. L’utilisateur doit exister sur le serveur OPC UA. Pour plus d’informations, consultez Créer un certificat.
Les informations d’identification doivent être chiffrées à l’aide de sa clé publique même s’il n’y a pas de signature de message et de chiffrement.
Le type d’authentification est défini dans les propriétés de l’objet client OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.