Types de méthodes

Il existe deux types de méthodes : locales et globales.

Méthodes locales

Utilisez les méthodes locales dans un projet unique. Les types d’objets et leurs instances définissent les méthodes locales.
Acquitter tout
est un exemple de méthode locale pour une alarme. Les objets qui définissent des méthodes sont les suivants :
  • alarmes
  • connecté
  • base de données
  • un objet graphique

Méthodes globales

Les méthodes globales sont disponibles indépendamment du nœud du projet. Les méthodes globales sont les suivantes :
  • variable
  • principale
  • alarme
  • Interface utilisateur
  • recette
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.