Ajouter une méthode à un événement existant

Un objet contient des événements par défaut. Sélectionnez une méthode que l’événement doit exécuter lorsqu’il se produit au moment de l’exécution. Un événement peut avoir plusieurs méthodes à exécuter.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'objet contenant un événement.
  2. Dans
    Propriétés
    , sous
    Événements
    , sélectionnez
    Add
    en regard de l’événement à associer à une méthode.
  3. Dans la fenêtre de sélection, accédez à la méthode à ajouter et sélectionnez-la :
    • Méthode globale. Développez
      Commandes
      et développez le nœud de méthode pour sélectionner une méthode.
    • Nœud local. Développez le nœud de l'objet pour sélectionner une méthode.
  4. Choisissez
    Sélectionner
    .
  5. (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez les arguments.
  6. (Facultatif) Associez des méthodes supplémentaires à l'événement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.