Objets de dessin
Les objets de dessin sont des objets statiques utilisés pour illustrer vos affichages graphiques. Créez des objets de dessin dans vos affichages graphiques pour aider l'opérateur à comprendre l'utilisation de l'affichage. A titre d'exemple, tracez un rectangle autour d'un groupe de boutons pour séparer le groupe des autres éléments dans l'affichage ; vous pouvez également placer le texte sur l'affichage pour donner des instructions à l'opérateur.
Tous les objets du menu
Objet > Dessin
sont des objets de dessin.Utilisez des objets de dessin pour communiquer avec la source des données si vous leur associez une animation.
Vous pouvez joindre les types d'animation suivants aux objets de dessin :
- Couleur
- Remplissage
- Hauteur
- Position horizontale
- Barre de défilement horizontale
- Rotation
- Position verticale
- Barre de défilement verticale
- Visibilité
- Largeur
Les exceptions sont les suivantes :
- Les objets Image et Panel prennent uniquement en charge les animations de visibilité.
- L'objet Rectangle arrondi ne prend pas en charge l'animation de rotation.CONSEIL:
- Pour afficher des exemples d'utilisation d'objets de dessin dans vos affichages graphiques, reportez-vous aux exemples d'affichages graphiques de la bibliothèque des graphiques. Ces exemples indiquent comment utiliser les éléments de conception, tels que la couleur et la disposition pour faciliter l'utilisation de vos affichages.
- Pour améliorer les performances d'exécution, convertissez les objets de dessin statiques d'arrière-plan (tels que les objets images, les ellipses, les arcs ou les coins) en papier peint.
- Les objets Papier peint ne s'impriment pas.
Fournir une réponse