Créer un objet ellipse ou cercle
Utilisez l'outil ellipse pour tracer des ellipses et des cercles.
Pour créer un objet ellipse ou cercle
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Dessin > Ellipseou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de la souris, déplacez-la en diagonale pour tracer l'objet à la taille souhaitée et relâchez le bouton.Appuyez surCtrllorsque vous déplacez la souris pour tracer un cercle
- Cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez les paramètres d'affichage de l'objet.
- Cliquez surOK.CONSEIL:En raison d'une limitation du système d'exploitation Windows CE, les ellipses ou les cercles qui semblent corrects sur le bureau peuvent apparaître décalés lors de leur affichage sur les terminaux de la famille PanelView Plus. Pour éviter ce désagrément, n'utilisez pas d'ellipses dont la largeur de ligne est supérieure à 1 pixel.
Fournir une réponse